Incorporé - Taux d'enregistrement garantis
Le journal des données ME natif prend en charge une fréquence de scrutation minimum de 10 ms. La précision maximale garantie par l'enregistreur de données est de 20 ms pour les données.
Choisissez des taux de scrutation adaptés à votre application, que vous choisissiez le contrôle ActiveX DataStorePlus ou le modèle de journal des données. La vitesse et la bande passante du réseau détermineront la vitesse à laquelle vous pourrez mettre vos points à jour.
Si vous avez besoin de capturer des données qui changent dans le PLC à un intervalle d'une seconde, vous devez définir une fréquence de scrutation de 500 ms. De cette manière, vous pouvez garantir une précision de capture des données d'une seconde. Dans cet exemple, vous pouvez uniquement choisir le journal des données ME intégré.
Si vous avez besoin de capturer des données qui changent dans le PLC à un intervalle de cinq secondes, vous devrez alors définir une fréquence de scrutation de 2,5 s. Vous aurez ainsi la garantie que les données seront capturées avec une précision de cinq secondes. Dans cet exemple, vous pouvez choisir n'importe lequel des deux.
Fournir une réponse