Contrôle ActiveX SBCP
Le contrôle ActiveX SBCP (Set Bit Cursor Point) associe une valeur entière à l'un des points d'un ensemble de 100 points. Les 100 points binaires s'excluent mutuellement et, à tout moment, seul un de ces points peut être défini sur la valeur entière un (1).
Utilisez le contrôle ActiveX SBCP pour :
- Définir un des 100 points sur la valeur un (1) selon une valeur de point d'indexation pour créer des séquences d'animation basées sur l'état afin de représenter le fonctionnement des machines
- Activer et désactiver le contrôle lors de l'exécution sous le contrôle de l'application
Fournir une réponse