Connexions pour le contrôle ActiveX SBCP
Le tableau suivant affiche les connexions permettant de contrôler le fonctionnement du contrôle ActiveX SBCP lors de l'exécution.
Connexions | Descriptions |
|---|---|
Select Requis | Lorsque la valeur du point est différente de zéro, le contrôle est actif. Lorsque la valeur du point est égale à zéro (0), le contrôle est inactif. Lorsque le contrôle est inactif, la valeur de connexion Index est conservée. La connexion est en lecture-seule et peut être un point de mémoire ou de référence directe. Le type de données de connexion est Analogique. |
Index Requis | Lorsque le contrôle est actif, la valeur du point configuré détermine les éventuelles connexions SBCP configurées. Lorsque le contrôle est actif :
La connexion est en lecture-seule et peut être un point de mémoire ou de référence directe. Le type de données de connexion est Analogique. |
SBCP1 - SBCP100 Facultatif | Ces connexions correspondent au tableau d'états associé à l'objet PanelView Plus Enhanced SBCP. Lorsque le contrôle est actif, la valeur de la connexion Index détermine quelle connexion SBCP est définie sur un (1), le cas échéant. Une seule connexion SBCP peut être définie sur un (1) à la fois. Ces connexions sont en lecture seule et elles peuvent être un point de mémoire ou de référence directe. Le type de données de la connexion est Analogique ou Booléen. |
Fournir une réponse