- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Depurar NetLogic localmente
Para identificar, investigar y solucionar problemas con el código NetLogic, utilice Visual Studio o Visual Studio Code localmente.
Para depurar un NetLogic remotamente, consulte Depurar NetLogic de manera remota.
CONSEJO:
Los errores de NetLogic se registran en tiempo de ejecución en el panel de registro de
FactoryTalk Optix Studio
. Los errores en tiempo de ejecución de NetLogic se notifican en la ficha del destino en el que se ejecuta la aplicación (por ejemplo, Salida del emulador
). Los errores de NetLogic de tiempo de diseño se notifican en la ficha Salida
.Para obtener más información, consulte la documentación del editor de código externo.
Requisitos previos
- Descargue e instale Visual Studio o Visual Studio Code y establézcalos como el editor de código predeterminados. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.CONSEJO: Si depura con Visual Studio Code y el complemento más reciente de C# no funciona según lo esperado, utilice la versión 2.4.4 del complemento de C#.
- Si desea depurar con Visual Studio Code, instale la extensión C#: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-dotnettools.csharp.
- Para depurar NetLogic
- En la barra de herramientas principal, seleccioneAbrir solución .NET.Se abre el editor de código externo predeterminado.CONSEJO: Rockwell Automation recomienda utilizar Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code como editor de código predeterminado. Es posible que algunas funciones de ayuda al desarrollo no estén disponibles si se utiliza un editor de código diferente.
- Depure una de las siguientes opciones:
- NetLogic de tiempo de ejecución. En el editor de código externo, depureFTOptixRuntimey, enFactoryTalk Optix Studio, seleccione.En ejecuciónCONSEJO: Puede ejecutar el proyecto en el destino del emulador para la depuración.
- NetLogic de tiempo de diseño. En el editor de código externo, depureFTOptixStudioy, enFactoryTalk Optix Studio, haga clic con el botón derecho en un NetLogic y seleccione un método para ejecutarlo.
- Detenga el depurador y el tiempo de ejecución de la aplicación y, a continuación, edite el código.
- Repita 2.
Entregue su opinión