Importar cadenas traducidas desde un archivo CSV
Importe cadenas traducidas para que no tenga que crear y traducir las cadenas en un diccionario de traducción del proyecto actual. Importe las cadenas traducidas desde un archivo CSV para rellenar la tabla de traducción.
Requisitos previos
El archivo CSV debe cumplir determinadas especificaciones:
- Cada clave y las traducciones asociadas deben estar en una fila nueva.
- En cada fila, indique la clave y las traducciones asociadas entre comillas dobles, separadas por una coma. Por ejemplo, "Key1", "Traduzione", "Traducción". Puede usar un separador diferente.
- La primera fila debe ser un encabezado. Por ejemplo, "Key", "it-IT", "en-US".
Para importar las cadenas traducidas, use el NetLogic predefinido que está disponible en la biblioteca de plantillas.
- En la barra de herramientas principal, seleccione.Bibliotecas de plantillas
- EnBibliotecas de plantillas, seleccioneScripts.
- EnComponentes, arrastreImportador y exportador de traduccionesal nodo del proyecto o la carpetaTraducciones.
- EnBibliotecas de plantillas, seleccioneCerrar.
- Con la opciónImportar y exportar traduccionesseleccionada, enPropiedades, enCSVPath,seleccione el archivo .CSV.
- EnCharacterSeperator, seleccione el separador.
- EnVista del proyecto,haga clic con el botón derecho enImportar y exportar traduccionesy, a continuación, seleccioneEjecutar ImportTranslations.
Entregue su opinión