Requisitos del sistema

Utilice estos requisitos del sistema para determinar si los equipos pueden ejecutar
FactoryTalk®Optix
y la
Aplicaciones FactoryTalk Optix
.

Requisitos de hardware del
Editor de escritorio de FactoryTalk Optix Studio

Para conseguir un rendimiento óptimo del
Editor de escritorio de FactoryTalk Optix Studio
, el equipo debe satisfacer o superar los siguientes requisitos de hardware:
  • Procesador Intel Core i5 Standard Power (i5-8xxx)
  • 8 GB de memoria RAM
  • 20 GB de espacio de disco duro libres

Requisitos de software del
Editor de escritorio de FactoryTalk Optix Studio

  • Microsoft® Windows 10 (x64) o Microsoft Windows 11 (x64)
  • Un editor de código externo para desarrollar código C# NetLogic personalizado
    OBSERVACIÓN:
    Rockwell Automation
    recomienda utilizar Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code como editor de código predeterminado. Es posible que algunas funciones de ayuda al desarrollo no estén disponibles si se utiliza un editor de código diferente.

Requisitos de software del
Editor web de FactoryTalk Optix Studio

  • Un explorador web compatible con
    FactoryTalk®Hub
    . Entre los exploradores compatibles se incluyen los exploradores más modernos, como
    Google Chrome
    y
    Microsoft Edge®
    . Es posible que los exploradores más antiguos, como
    Internet Explorer®
    , no funcionen según lo esperado.

Requisitos de hardware de la
Aplicaciones FactoryTalk Optix

Los requisitos de hardware de la
Aplicaciones FactoryTalk Optix
pueden variar en función de la aplicación y del tipo de dispositivo que ejecute la aplicación.

Requisitos de software de la
Aplicaciones FactoryTalk Optix

  • Windows 10 (x64), Windows 11 (x64) o Ubuntu 22 (x64)
OBSERVACIÓN:
FactoryTalk Optix y las aplicaciones de FactoryTalk Optix pueden ejecutarse en hipervisores como VMware® versión 15 o superior. Por razones de compatibilidad, la representación de software se utiliza de forma predeterminada.
OBSERVACIÓN: Las aplicaciones de FactoryTalk Optix son compatibles con dispositivos cerrados de Rockwell Automation que incluyen OptixPanels y el cálculo de flancos integrados que ejecutan Yocto (ARM64).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal