Características del sistema
FactoryTalk Optix
versión 1.3.x. incluye las siguientes características.- Mejoras de la interfaz de usuario
- Botones Alternar, Momentáneo y Retardado
- Encabezados personalizados en el objeto WebBrowser
- Los diseños horizontal y vertical se ajustan a la siguiente fila o columna
- Mejoras en las hojas de estilo. Opciones más flexibles con la nueva colección de estilos de control.
- Colecciones del selector de color: DefaultStyleSheet, Recientes y Favoritos
- Mejoras en las tendencias: Posición del eje Y, posición de alineación, título, umbral de pluma, modo de traza de la hora y rangos
- Objeto pluma de minigráfico
- Mejoras en el control de versiones
- Compatibilidad con proveedores locales de Bitbucket y Azure DevOps
- Compatibilidad con proveedores en la nube de GitLab
- Capacidad para crear un nuevo repositorio remoto en la inserción inicial del proyecto
- Mejoras en las alarmas
- La variable Activa para las alarmas de nivel exclusivas ahora está disponible para cada nivel de alarma individual. Esto le permite vincular propiedades de objetos gráficos para animar en función de la activación de niveles de alarma individuales.
- Ahora cada umbral de alarma puede tener un mensaje único, que proporciona información más precisa a los operadores
- Mejoras en el registrador de datos
- Mejora del rendimiento del registro de datos periódico al usar el variador de RA EtherNet/IP
- Los tipos de registro de datos de ValueChange ahora marcan correctamente cualquier valor cuya calidad sea mala, proporcionando un registro claro en el registro cuando la calidad de las etiquetas deja de ser o pasa a ser mala
- Una etiqueta de mala calidad en un registro de datos no detiene el registro de los valores del resto de etiquetas en el registro de datos
- Mejoras de seguridad
- Se ha añadido compatibilidad con la seguridad basada en roles
- Capacidad para añadir y eliminar usuarios y grupos en el editor Administrar usuarios y grupos
- Capacidad para agregar y asignar roles en el editor Administrar usuarios y grupos
- Mejoras en FactoryTalk Optix Studio
- Se han agregado nuevos objetos gráficos a la biblioteca de plantillas
- Rendimiento mejorado de la importación y exportación de proyectos y aplicaciones
- Actualizaciones del explorador web para un comportamiento web progresivo, incluido el modo de incógnito, la carga en segundo plano y el funcionamiento fuera de línea
- Búsqueda por NodeId en laVista del proyectocompatible añadiendo previamente "n: " a los criterios de búsqueda
- Exportación e importación de OPC UA NodeSet
- Filtrado de variables de tipo de datos al crear y editar vínculos dinámicos
- Nombre de exploración y nombre para mostrar en el espacio de trabajo
- Se ha mejorado la legibilidad del archivo YAML con el formato de ruta de acceso
- Compatibilidad con varios monitores
- Compatibilidad con varios alias para objetos del Cargador de paneles, Panel de navegación y Botón desplegable a través de métodos ChangePanel y OpenDialog
- Función IF integrada en el evaluador de expresiones
- Capacidad para cargar un proyecto implementado previamente sin retentividad
- Mejoras de Runtime
- Herramientas de tiempo de ejecución para Ubuntu 22
- Los navegadores conectados al motor de presentación web avisan cuando Runtime no responde y se intenta volver a conectar automáticamente
- Propiedad de dirección IP para sesiones de cliente conectadas
- Mejoras de la generación de scripts
- Compatibilidad con el tiempo de sondeo personalizado para el método RemoteVariableSynchronizer en C#
- Mejora de la página de destino de FactoryTalk Optix en FactoryTalk Hub
- Proyectos de demostración disponibles para descargar
- Actualización y mejoras del script de IoT PushAgent
- PushAgent se ha movido a "Scripts" en la biblioteca
- Protocolo PushAgent actualizado a MQTTNet
- Configuración mejorada con valores predeterminados usados comúnmente y propiedades de script adicionales
- Compatibilidad de scripts mejorada con Azure IoT Hub
- Mejoras en los variadores de comunicación
- Se ha actualizado el variador de comunicación Beckhoff TwinCAT
- Comunicaciones protegidas por certificado en el variador de comunicación Siemens S7 TIA Profinet
- Capacidad para crear instancias de tipos importados y tipos definidos por el usuario de variadores de comunicación
- Mejoras en las licencias
- Transferencia de los derechos de tiempo de ejecución de FactoryTalk Optix
- Licencia de Docker con agente de derechos
- Compatibilidad con etiquetas locales de AOI del controlador Logix, solo importación de etiquetas en línea
- Las etiquetas locales de las instancias de instrucciones adicionales ya están disponibles a través del importador de etiquetas en línea. La importación de etiquetas locales AOI fuera de línea estará disponible en la próxima versión.
Entregue su opinión