Proyecto de inicio rápido

Desarrolle, compile y ejecute un
Aplicación FactoryTalk Optix
HMI que demuestre las capacidades de
FactoryTalk Optix Studio
.
CONSEJO:
  • En cualquier momento de este tutorial, puede probar su aplicación. Para ello, seleccione
    En ejecución
    para ejecutar su proyecto usando el emulador de cliente en su equipo de desarrollo. Para obtener más información, consulte Implementar una aplicación FactoryTalk Optix.
  • Durante este tutorial, guarde los cambios periódicamente. A tal efecto, presione
    S
    o seleccionando
    Guardar
    en la barra de herramientas.
    Puede usar Git para controlar versiones de su proyecto. Para obtener más información, consulte Control de versiones.
  • Puede descargar, extraer y abrir el proyecto terminado para investigar sus componentes y configuración: QuickStart.zip
Requisitos previos
  1. Para desarrollar el proyecto
  2. Configurar y personalizar la ventana principal:
    Ventana principal en blanco con un título y logotipo personalizados
  3. Configurar paneles y navegación basada en fichas:
    Panel de navegación con paneles en blanco
  4. Configurar las variables y agregar controles de temperatura:
    Panel Page1 con objetos gráficos dinámicos y controles de temperatura
  5. Configurar recetas:
    Panel Page4 con editor de recetas
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal