Especificaciones complementarias de OPC UA

De forma predeterminada,
FactoryTalk Optix Studio
proporciona soporte limitado para el
Especificaciones complementarias de OPC UA
seleccionado.

Especificaciones complementarias
admitido

De forma predeterminada, puede utilizar estos
Especificaciones complementarias
en
FactoryTalk Optix Studio
:
  • DI
  • PackML
  • Maquinaria
  • Weihenstephan
  • PADIM
  • TMC v2
Para agregar compatibilidad con más
Especificaciones complementarias
, puede importarlos en el proyecto. Si las
Especificaciones complementarias
importadas no cumplen con los requisitos de OPC UA,
FactoryTalk Optix Studio
muestra advertencias.
La
Vista Tipo
contiene los nodos disponibles
Especificaciones complementarias
en la carpeta
Especificaciones complementarias
.

Limitaciones

Limitación
Descripción
Las declaraciones de instancia de objeto opcionales no se crean
Por ejemplo,
WSMachineType
es un objeto de la especificación
Weihenstephan
. Contiene una declaración de instancia de objeto opcional (
Counters
), que no se ha creado.
Las variables de la UE se duplican cuando las comparten diferentes elementos principales
Cuando los proveedores declaran una variable de unidad de ingeniería y hacen referencia a ella desde varios nodos, las variables de unidad de ingeniería se duplican para cada nodo que hace referencia a la unidad de ingeniería.
Solo se muestra un nodo primario
Si importa un modelo de información con nodos a los que hace referencia más de un nodo con una referencia Aggregates u Organizes, o referencias heredadas, solo se importa un nodo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal