Configurar una cuadrícula de datos

Configurar una cuadrícula de datos

Configure una cuadrícula de datos para obtener datos de un nodo de proyecto o de una base de datos.
  1. En la
    Vista del proyecto
    , en
    UI
    , haga clic con el botón derecho en un contenedor y, a continuación, elija
    Nuevo
    Controles de datos
    Cuadrícula de datos
    .
  2. En
    Propiedades
    , cree un vínculo dinámico entre la propiedad
    Modelo
    y un nodo.
    Nodo seleccionado
    Cuadro combinado
    Objeto de base de datos
    Valores contenidos en tablas de base de datos.
    Nodo del proyecto
    Valores de atributos o propiedades de todos los nodos secundarios directos.
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  3. (opcional) Especifica el tipo de elementos que se mostrarán en el objeto estableciendo
    ItemKind
    .
    CONSEJO:
    La propiedad
    ItemKind
    se establece automáticamente con el tipo/variable de objeto reconocido entre los nodos secundarios.
    Por ejemplo, si el modelo está basado en un nodo de carpeta que contiene varias instancias de un tipo de objeto
    Motor
    ,
    ItemKind
    se establece automáticamente en la referencia al tipo . En este caso, los valores que se muestran son los atributos o propiedades de diferentes instancias (, , y así sucesivamente).
  4. Añada columnas a la cuadrícula seleccionando
    Add
    junto a
    Columnas
    .
  5. Configure las columnas estableciendo los valores de propiedad de
    Texto
    y
    Título
    .
  6. (Opcional) En
    Eventos
    , asocie
    Selección cambiada
    con el método
    Actualizar
    .
    Los elementos contenidos en el objeto se actualizan cada vez que interactúa con él.
  7. (Opcional) Ordenar elementos estableciendo los valores
    Criterio de ordenación
    y
    Ordenar por
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal