Confirmar y reconocer alarmas
Reconozca y confirme las alarmas activas en tiempo de ejecución. El reconocimiento de una alarma indica que el usuario está al corriente de la misma. La confirmación de una alarma indica que la causa de la alarma está resuelta.
- En tiempo de ejecución, en laCuadrícula de alarmas, realice una de las siguientes acciones:
- Seleccione una alarma. Cualquier interacción se aplica solo a la alarma seleccionada en la cuadrícula.
- No seleccione ninguna alarma. Cualquier interacción se aplica a todas las alarmas de la cuadrícula.
- Seleccione:
- ReconoceroReconocer todas. Reconozca que está al corriente de la alarma seleccionada o de todas las alarmas.
- ConfirmaroConfirmar todas. Confirme que se ha resuelto el origen de la alarma seleccionada o de todas las alarmas.

Entregue su opinión