Implementar una aplicación FactoryTalk Optix
Para implementar una
Aplicación FactoryTalk Optix
exportada, mueva el archivo al dispositivo cliente y ejecute el archivo.Requisitos previos
- Para importar unAplicación FactoryTalk Optix
- Mueva los archivos exportados al dispositivo cliente.Por ejemplo, conecte la unidad USB con la aplicación exportada al dispositivo cliente.
- Se ejecutaAplicación FactoryTalk Optixen el sistema cliente:
- En los dispositivos clienteWindows®haga doble clic enFTOptixRuntime.exe.
- En los dispositivos cliente Linux, en el terminal, vaya a la carpeta de archivosFTOptixRuntimee introduzca./FTOptixRuntime.
- EnOptixPanel, acceda a la interfaz web y seleccioneImportarenCargar aplicación desde USB.
Entregue su opinión