Importar o exportar recetas en tiempo de ejecución
Use RecipeImportExport NetLogic para importar recetas de un archivo
CSV
o exportar recetas a un archivo CSV
en tiempo de ejecución.Requisitos previos
- Para importar o exportar recetas en tiempo de ejecución
- En la barra de herramientas, seleccione.Bibliotecas de plantillas
- EnBibliotecas:
- SeleccioneScripts.
- En el panel derecho, arrastreImportar exportar recetasa una carpeta enVista del proyecto.ArrastreImportar exportar recetasa la carpetaModelo.
- SeleccioneCerrar.
- EnVista del proyecto, seleccione el objetoRecipeImportExport.
- EnPropiedades:
- En la propiedadEsquemaDeReceta, seleccione el esquema de receta del objeto de referencia.
- EnCSVFile, introduzca la ruta completa del archivoCSVpara importar o exportar.C:\temp\export_recipes.csvOBSERVACIÓN: Los campos del archivoCSVa importar deben ser los mismos que las columnas de la base de datos.
- En la propiedadCSVSeparator, se establece el delimitador de CSV.
- Para delimitar los campos con comillas en el archivoCSV, establezca la propiedadWrapFieldsenVerdadero.
- Configure los botones para activar la importación o exportación:
- Agregue el objeto Botón en un contenedor y asocie su evento MouseClick con el método de importación de NetLogic.
- Agregue el objeto Botón en un contenedor y asocie su evento MouseClick con el método de exportación de NetLogic.
Para obtener más información, consulte Botón y Agregar un método a un evento existente.
Entregue su opinión