Cambiar el idioma de la interfaz
Cambie el idioma de la interfaz para mostrar un idioma diferente a lo largo de la aplicación
FactoryTalk Optix Studio
en tiempo de diseño y en tiempo de ejecución.- Para cambiar el idioma de la interfaz, realice una de las siguientes opciones:
- EnVista del proyecto, seleccione el nodo del proyecto y, a continuación, enPropiedades, expandaLocalizacióny enConfiguraciones regionales, elija el idioma.
- Seleccioney, a continuación, enOpciones de FactoryTalk Optix StudioIdioma y configuración regional, seleccione el idioma.
- Haga que se conecte otro usuario con un idioma de configuración regional diferente asociado.
Entregue su opinión