Anomalías corregidas en esta versión
La lista identifica las anomalías corregidas en
FactoryTalk Optix
1.3.x.Al borrar los botones de opción se activa el evento de valor modificado [2161125]
El evento de valor modificado de un botón de opción se activa cuando se selecciona o se desactiva el botón de opción. La propiedad
Marcado
cambia a Verdadero
o Falso
. Por ejemplo, si se selecciona otro botón de opción en un grupo, se activará el evento de valor modificado del botón de opción desactivado.En la versión 1.3.0, la selección manual de un botón de opción activa el evento de valor Modificado para el botón de opción seleccionado. Si al seleccionar manualmente un botón de opción se borra otro botón de opción en un grupo, el evento de valor modificado no se activa para el botón de opción desactivado.
Esta anomalía se corrigió en la versión 1.3.0.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.0.3.
La carga de aplicaciones desde USB puede dar como resultado varias aplicaciones [2238992]
La carga de una aplicación en un dispositivo desde USB genera varias aplicaciones en el dispositivo si la aplicación exportada no está cifrada.
Esta anomalía se corrigió en la versión 1.3.0.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.2.0.
El módulo de cálculo de flancos integrados no admite el motor NativePresentation [2233502]
Si una aplicación se implementa con el motor NativePresentation, la biblioteca no se puede cargar y la aplicación no se ejecuta en el dispositivo. Reemplace el motor de NativePresentation con un motor de WebPresentation para permitir la conexión de un cliente remoto al dispositivo.
Esta anomalía se corrigió en la versión 1.3.0.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.2.0.
La codificación electrónica AOP del módulo de cálculo de flancos integrados puede dar lugar a un error o una conexión inesperada en Logix [2256502]
La codificación electrónica AOP del módulo de cálculo de flancos integrados puede dar lugar a un error o a una conexión inesperada en Logix por un desajuste de revisión menor. Actualice la definición de AOP para deshabilitar la codificación del módulo.
Esta anomalía se corrigió en la versión 1.3.0.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.2.0
La importación de etiquetas para un proyecto fuera de línea muestra un error de archivo .ACD [2324005]
La importación de etiquetas en un proyecto fuera de línea que contenga un variador de comunicación muestra el mensaje "No se pudieron importar las etiquetas: archivo ACD no válido" cuando utiliza el importador de etiquetas y busca el archivo .ACD. Guarde el archivo .ACD y, a continuación, haga doble clic en
TagImporter
para importar las etiquetas correctamente.Esta anomalía se corrigió en la versión 1.3.0.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.2.0.
Los controles multimedia producen fugas de memoria en algunos dispositivos [2183160]
Un cambio excesivo de pantalla a pantallas que contienen controles de PDF y Vídeo provoca fugas de memoria en los dispositivos OptixPanels y de cálculo de flancos integrados.
Esta anomalía se corrigió en la versión 1.3.0.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.2.0.
Es posible que la aplicación no se cargue en el dispositivo después de eliminar la aplicación anterior [2248640]
Es posible que la aplicación predeterminada no se cargue en el dispositivo después de eliminar una aplicación mediante el Administrador de dispositivos. Es posible que una aplicación implementada también muestre una pantalla en blanco después de la eliminación. Para volver a cargar una aplicación en el dispositivo, reinicie el dispositivo.
Esta anomalía se corrigió en la versión 1.3.0.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.2.0.
FactoryTalk Optix retrasa la apertura cuando los proveedores de control de versiones no están disponibles [2357834]
Si la identidad del proveedor de control de versiones no tiene acceso de red al servidor local, FactoryTalk Optix retarda la apertura. Para cada identidad de proveedor de control de versiones que no esté disponible, se produce un retraso de 25 segundos al abrir FactoryTalk Optix.
Esta anomalía se corrigió en la versión 1.3.1.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.3.0.
Entregue su opinión