Anomalías conocidas de esta versión
La lista identifica las anomalías conocidas de
FactoryTalk Optix
versión 1.3.x.Use la información de identificación entre paréntesis para realizar un seguimiento de las anomalías en versiones futuras o como referencia al recibir ayuda del servicio de atención al cliente sobre un problema relacionado.
Los nombres DNS en el certificado deben estar en minúsculas [2226560]
Los nombres DNS utilizados en el campo
SubjectAltName
de la configuración del certificado solo se reconocen si están en minúsculas.Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.2.0.
No siempre se admiten caracteres especiales [2123530]
No se admiten caracteres especiales en los nombres de archivo PDF, los nombres de usuario de servidor FTP, los nombres de repositorios Git, los nombres de bases de datos ODBC. Además, el método de entrada de Pinyin tampoco funciona en tiempo de ejecución en el dispositivo o en tiempo de diseño en el editor web de FactoryTalk Optix Studio.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.2.0.
No se puede implementar en un dispositivo con un nombre no válido [2239099]
La implementación en un dispositivo con un nombre que contenga una barra inclinada da lugar a un error o a que la aplicación no se ejecute en el dispositivo.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.2.0.
El control de versiones puede dar lugar a la duplicación o pérdida de un tipo de objeto durante una operación de extracción [2243507]
La extracción desde el repositorio remoto cuando se ha modificado el nombre de un tipo de objeto tanto en remoto como en local provoca un conflicto de combinación. La operación crea dos objetos diferentes cuando se conservan los cambios locales y provoca la pérdida del tipo que ha cambiado de nombre cuando se aceptan los cambios remotos. Para evitar la pérdida de datos, todos los usuarios que colaboran en el proyecto deben actualizar de forma manual el nombre del tipo de objeto en su proyecto local antes de extraerlo del repositorio remoto.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.2.0.
El Módulo de cálculo con varias placas base en la ruta del controlador no puede comunicarse con el controlador
El Módulo de cálculo no puede comunicarse con el controlador si hay más de una placa base en la ruta del controlador. Por ejemplo, el módulo no puede comunicarse con el controlador si la ruta es Backplane\1\A\10.220.173.66\Backplane\3. Sin embargo, las rutas parecidas a Backplane\3 o Backplane\1\A\10.220.173.66 permiten al módulo comunicarse con el controlador.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.2.0.
La imagen no aparece en tiempo de ejecución [3140280]
Si un archivo de imagen de un proyecto no aparece en la aplicación en tiempo de ejecución, utilice una aplicación de terceros para cambiar el tamaño de la imagen y reducirlo.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.3.0.
No se puede exportar el archivo cuando el nombre del proyecto contiene caracteres especiales [3110366]
Los nombres de archivo no pueden contener caracteres especiales.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.3.0
No aparece ningún error al configurar una cadena como entrada discreta de una estación Modbus y cuando se producen errores en las lecturas de todas las etiquetas [2351429]
Si se asigna una etiqueta de cadena a un área de memoria de entrada discreta, no se muestra un mensaje de error y se producen errores de lectura en todas las etiquetas de la estación Modbus que contengan la etiqueta mal configurada.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.3.0.
Cambiar el nombre de una biblioteca definida por el usuario mediante OneDrive puede generar errores de sincronización [2348900]
OneDrive no se recomienda para almacenar bibliotecas definidas por el usuario. Además, se pueden generar errores de sincronización y archivos duplicados al cambiar el nombre de las bibliotecas. Si intenta utilizar OneDrive para cambiar el nombre de una biblioteca, desvincule OneDrive cuando cambie el nombre de la biblioteca. Para desvincular OneDrive, consulte Desactivar, deshabilitar o desinstalar OneDrive.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.3.0.
El rango de minigráficos no se puede mostrar si solo se modifica un rangos [3153055]
Si solo modifica el valor alto del rango o el valor bajo del rango de un minigráfico, el rango no se puede mostrar en el minigráfico. Modifique el valor alto del rango y el valor bajo del rango para mostrar el rango en el minigráfico.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.3.0.
Los elementos de la biblioteca personalizados no aparecen si no se reinicia FactoryTalk Optix [2371413]
Los elementos agregados a una biblioteca personalizada no aparecen cuando se busca en
Bibliotecas
hasta que reinicie FactoryTalk Optix.Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.3.0.
Es posible que algunos vídeos no se reproduzcan en equipos con Microsoft Windows [2212837]
Si emula un proyecto en un equipo que ejecuta
Microsoft®
Windows®
, es posible que algunos vídeos no se puedan reproducir. Si implementa el proyecto en un dispositivo, se reproducirán los vídeos.Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.1.0.
No se puede emular un proyecto [3196019]
El emulador no puede ejecutar un proyecto que contiene una estación EtherNet/IP de Rockwell Automation si FactoryTalk Optix Studio está instalado en una carpeta que contiene un carácter especial.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.3.0.
No se puede iniciar FTOptixRuntime.exe [3187395]
FTOptixRuntime.exe no se puede iniciar si exporta el proyecto a una carpeta cuyo nombre contiene un carácter especial.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.3.0.
La compatibilidad con vídeo puede retrasarse en algunas configuraciones de Windows DirectX [3251408]
Establecer la variable de entorno FTOPTIX_RHI_BACKEND en "opengl" puede resolver este problema.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.3.1.
Entregue su opinión