Agregar un idioma de configuración regional a un diccionario de localización

Agregue idiomas de configuración regional a un diccionario de localización para que pueda cambiar el idioma que se muestra en una aplicación en tiempo de ejecución.
  1. En
    Vista del proyecto
    , en
    Traducciones
    , haga doble clic en un diccionario de traducción.
  2. En el diccionario de localización, en la vista
    Tabla de traducción
    , seleccione
    Agregar configuración regional
    .
  3. En
    Seleccionar la nueva configuración regional
    , seleccione un idioma de configuración regional y, a continuación, seleccione
    Checkmark
    .
  4. En
    Se han añadido nuevas configuraciones regionales
    , para agregar la configuración regional a los objetos mostrados, seleccione
    .
Aparece una nueva columna para la configuración regional.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal