- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Agregar una imagen
Agregue una imagen al lienzo para insertar una imagen vacía y especifique la imagen que mostrará el objeto. Puede cambiar la imagen que muestra el objeto.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto o la carpeta que contendrá la imagen y seleccione .
- Haga doble clic en la imagen
vacía que aparece en el lienzo.
CONSEJO: Si cambia el tamaño de la imagen para ampliarla, aparece el mensaje
.Haga doble clic para seleccionar una imagen - EnSeleccionar archivo, seleccione la imagen que desea que se muestre y elijaSeleccionar.CONSEJO:Para encontrar elementos, empiece a escribir el nombre del elemento que debe buscar enSeleccionar archivo.Si el archivo no aparece enSeleccionar archivo, seleccioney enImportar archivo(s)Importar archivo(s), seleccione el archivo que desee importar y elijaSeleccionar.
imagen
Entregue su opinión