Publicar el objeto
Agregue un servidor OPC UA y publique el objeto que expone un método OPC UA.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enOPC-UAy seleccione .ServidorOPCUAaparece enOPC-UA.
- En elPropiedades, junto aNodos para publicar, seleccione.En Nodos para publicar, aparece una configuración de nodos enNodos para publicar.
- EnConfiguración1, junto aNodos, seleccione.
- En laVista del proyecto, arrastreMyObject1junto alNodo1enPropiedades.
- (Opcional) Ajuste otras preferencias del servidor OPC UA. Consulte Agregar un servidor OPC UA.
Entregue su opinión