Propiedades de animación
Para configurar las animaciones, edite las propiedades de animación.
CONSEJO:
Para ver ejemplos de animación, descargue, extraiga y abra el proyecto desde AnimationsExample.zip.
Animación de número
Una animación simple basada en el cambio de valor de una variable en un tiempo específico.
Propiedad | Descripción |
---|---|
De | Valor inicial del rango |
A | Valor final del rango |
Duración | Duración de la animación en milisegundos |
Interpolación | El tipo de interpolación cuando cambia el valor de animación |
Destino | Nodo de destino de la animación |
En ejecución | Valor booleano |
Bucles | Número de reproducciones consecutivas de la animación. El valor -1 establece una reproducción continua de la animación. |
Animación secuencial
Grupos de animación ejecutados en orden secuencial.
Propiedad | Descripción |
---|---|
En ejecución | Valor booleano |
Bucles | Número de reproducciones consecutivas de la animación. El valor -1 establece una reproducción continua de la animación. |
Animación paralela
Grupos de animación ejecutados en orden paralelo.
Propiedad | Descripción |
---|---|
En ejecución | Valor booleano |
Bucles | Número de reproducciones consecutivas de la animación. El valor -1 establece una reproducción continua de la animación. |
animation
Entregue su opinión