Solucionar problemas de aplicaciones que se cierran inesperadamente

Analice los archivos de registro de
FactoryTalk Optix Runtime
para obtener más información sobre los problemas que provocan
Aplicaciones FactoryTalk Optix
el cierre inesperado.
IMPORTANTE:
Rockwell Automation
no se hace responsable de ningún software de terceros, incluidos, entre otros, su rendimiento, seguridad, actualizaciones o compatibilidad con nuestros productos. Cualquier uso de software de terceros es bajo su propio riesgo, y no proporcionamos soporte o garantías para dicho software. Los usuarios deben consultar con los respectivos proveedores externos para obtener asistencia y términos de licencia.
  1. Para solucionar problemas de aplicaciones que se cierran inesperadamente
  2. En el terminal, introduzca
    docker exec -it
    container_name
    bash
    para acceder al shell del contenedor en ejecución.
    container_name
    El nombre del contenedor.
    CONSEJO: Puede listar contenedores de
    Docker
    introduciendo
    docker ps -a
    en el terminal.
  3. Introduzca
    cd /root/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix/FTOptixApplication/Log/
  4. Introduzca
    ls
    para listar los archivos de registro.
  5. Introduzca
    cat
    log_file
    para investigar el archivo de registro y buscar problemas.
    log_file
    Archivo de registro de
    FactoryTalk Optix Runtime
    . Por ejemplo,
    FTOptixRuntime.1.log
    .
    CONSEJO:
    FactoryTalk Optix Runtime
    rota los registros. Consulte el archivo de registro más reciente. Al archivo de registro más reciente se le agrega el número más alto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal