Desarrollar una UI generada automáticamente

Desarrolle una interfaz de usuario rellenada automáticamente con elementos gráficos basados en las propiedades de los objetos en la carpeta Modelo.
OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
UIGeneratedFromModel.zip
Aplicación de ejemplo
Requisitos previos
Seleccione
En ejecución
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo de destino.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal