Comandos de la CLI
FactoryTalk Optix Studio
incluye estos comandos de la interfaz de línea de comandos (CLI).
CONSEJO:
Los siguientes comandos asumen que se instaló
FactoryTalk Optix Studio
en la ubicación predeterminada. Si ha seleccionado una ubicación personalizada para la instalación de FactoryTalk Optix Studio
, modifique las rutas según corresponda.Para acortar los comandos e invocar el ejecutable con
FTOptixStudio
, agregue una variable de entorno del sistema o navegue hasta el directorio de instalación de FactoryTalk Optix Studio
.
CONSEJO:
Los comandos
--help
, -h
y --version
tienen prioridad sobre los demás comandos. --help
y -h
tienen prioridad sobre --version
.open
Utilice el comando
open
para abrir un proyecto en FactoryTalk Optix Studio
."C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" --open project_to_open
[--silent]Parámetro | Importancia | Descripción |
---|---|---|
version | Obligatorio | Nombre de carpeta que refleja la versión instalada de FactoryTalk Optix Studio . |
project_to_open | Obligatorio | Ruta de acceso al archivo OPTIX del proyecto que se va a abrir. |
--silent | Opcional | Haga que la salida del comando no sea detallada en el símbolo del sistema. |
new
Utilice el comando
new
para crear un proyecto."C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" --new project_to_create
path
[-e | --encrypt-secrets] [--template=template
] [--main-window-width==width
] [--main-window-height==height
] [-l | --in-project-location] [--silent]Parámetro | Importancia | Descripción |
---|---|---|
version | Obligatorio | Nombre de carpeta que refleja la versión instalada de FactoryTalk Optix Studio . |
project_to_create | Obligatorio | Nombre del proyecto. |
path | Obligatorio | Ubicación del proyecto. |
-e o --encrypt-secrets | Opcional | Cifre los secretos del proyecto. |
--template= template | Opcional | Nombre de la plantilla que se utilizará en el proyecto. Los valores permitidos para template son:
|
--main-window-width= width | Opcional | Ancho de la ventana principal en píxeles. El ancho predeterminado es 400 píxeles |
--main-window-height= height | Opcional | Altura de la ventana principal en píxeles. La altura predeterminada es 400 píxeles |
-l o --in-project-location | Opcional | Cree el proyecto directamente en path |
--silent | Opcional | Haga que la salida del comando no sea detallada en el símbolo del sistema. |
connect
Use el comando
connect
para conectar FactoryTalk Optix Studio
con un punto de conexión."C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" --connect endpoint
[--silent]Parámetro | Importancia | Descripción |
---|---|---|
endpoint | Obligatorio | La dirección IP del punto de conexión al que se conecta. |
--silent | Opcional | Haga que la salida del comando no sea detallada en el símbolo del sistema. |
deploy
Utilice el comando
deploy
para implementar una Aplicación FactoryTalk Optix
en un dispositivo local.Tenga en cuenta lo siguiente cuando trabaje con el comando
deploy
:- Debe realizar las operaciones de control de versiones necesarias antes de implementar laAplicación FactoryTalk Optix.
- Debe asegurarse de que laAplicación FactoryTalk Optixse compile sin errores antes de la implementación.
- Solo puede implementarAplicaciones FactoryTalk Optixen dispositivos locales.
- No puede implementarAplicaciones FactoryTalk Optixcon secretos cifrados.
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" deploy project_to_deploy
--ip-address=ip_address
--username=username
[--thumbprint=certificate_thumbprint
] [--disable-project-encryption] [--disable-source-project-transfer] [--transfer-application-files] [--transfer-optimized-project] [--silent]Parámetro | Importancia | Descripción |
---|---|---|
version | Obligatorio | Nombre de carpeta que refleja la versión instalada de FactoryTalk Optix Studio . |
project_to_deploy | Obligatorio | Ruta de acceso al archivo OPTIX del proyecto que se va a implementar. |
ip_address | Obligatorio | La dirección IP del dispositivo de destino donde se implementará la Aplicación FactoryTalk Optix . |
username | Obligatorio | Nombre de usuario para iniciar sesión en dispositivo de destino
IMPORTANTE:
Especifique la contraseña del usuario como una variable del entorno del sistema
OPTIX_STUDIO_DEPLOYMENT_PASSWORD . |
--thumbprint= certificate_thumbprint | Opcional | Proporcione la huella digital del certificado del servicio de actualización de la aplicación FactoryTalk Optix de destino para evitar la necesidad de interactuar con el cuadro de diálogo de confianza. El cuadro de diálogo de confianza solo se muestra para la primera implementación. Asegúrese de que las herramientas de FactoryTalk Optix Runtime y el servicio de actualización estén instalados. A continuación, puede obtener la huella digital si ejecuta este comando openssl x509 -fingerprint -in UpdateServicePath /PKI/Own/Certs/FTOptixApplication.der -inform DER -nooutdonde UpdateServicePath es el directorio de instalación del servicio de actualización de la aplicación FactoryTalk Optix. |
--disable-project-encryption | Opcional | Deshabilite el cifrado del proyecto. |
--disable-source-project-transfer | Opcional | Deshabilite la transferencia del proyecto de origen al dispositivo de destino.
IMPORTANTE:
Solo puede transferir proyectos de origen a dispositivos de destino Windows.
|
--transfer-optimized-project | Opcional | Optimice el proyecto antes de su transferencia. Proyectos optimizados:
No se pueden optimizar proyectos que contengan servidores OPC UA que expongan todo el modelo o al menos una etiqueta. |
--silent | Opcional | Haga que la salida del comando no sea detallada en el símbolo del sistema. |
export
Utilice el comando
export
para exportar una Aplicación FactoryTalk Optix
a un archivo."C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" export project_to_export
--platform=platform
--location=location
[--silent]Ejemplo:
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" deploy "D:\Device Sizing Tool\Projects\BlankProject\BlankProject.optix" --ip-address=172.19.16.187 --username=adminTenga en cuenta lo siguiente cuando trabaje con el comando
export
:- Debe asegurarse de que laAplicación FactoryTalk Optixse compile sin errores antes de la exportación.
- No puede establecer contraseñas para lasAplicaciones FactoryTalk Optixexportadas.
- No puede exportarAplicaciones FactoryTalk Optixcon secretos cifrados.
Parámetro | Importancia | Descripción |
---|---|---|
version | Obligatorio | Nombre de carpeta que refleja la versión instalada de FactoryTalk Optix Studio . |
project_to_export | Obligatorio | Ruta de acceso al archivo OPTIX del proyecto que se va a implementar. |
--location= location | Obligatorio | Ruta de acceso a la ubicación en la que desea guardar la Aplicación FactoryTalk Optix . |
--silent | Opcional | Haga que la salida del comando no sea detallada en el símbolo del sistema. |
--help
Utilice el parámetro
--help
o -h
para mostrar un resumen de los comandos disponibles en el símbolo del sistema.
CONSEJO:
El uso de parámetros inesperados también muestra la ayuda.
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" --help--version
Utilice el parámetro
--version
para mostrar la versión de FactoryTalk Optix Studio
."C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" --versionEntregue su opinión