Agregar un cargador de paneles y un NetLogic

Cree un cargador de paneles y agregue el NetLogic Cambiar página desde etiqueta.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    MainWindow (type)
    y seleccione
    Nuevo
    Contenedores
    Cargador de paneles
    .
  2. En la barra de herramientas, seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    .
  3. En
    Bibliotecas
    , busque
    Change Page From Tag
  4. En
    Componentes
    , arrastre
    Cambiar página desde etiqueta
    a
    MainWindow (type)
    .
  5. En
    Propiedades
    :
    1. Cree un vínculo dinámico entre
      PanelLoader
      y
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      CargadorDePaneles1
      .
    2. Cree un vínculo dinámico entre
      PageChangeTag
      y
      ProjectName
      Modelo
      Variable1
      .
    3. Cree un vínculo dinámico entre
      ScreensFolder
      y
      ProjectName
      UI
      Pantallas
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal