Exportar un proyecto

Exporte un proyecto para archivarlo o enviarlo a otro usuario en un único archivo. Puede proteger el proyecto exportado con una contraseña.
  1. En la barra de herramientas principal, seleccione el menú desplegable junto a
    Guardar
    .
  2. Seleccione
    Exportar
    Proyecto a archivo...
    .
  3. (Opcional) Cambie el nombre del proyecto.
  4. (Opcional) Cambie la ubicación para exportar el proyecto.
  5. (Opcional) Introduzca una contraseña para proteger el proyecto exportado.
  6. Seleccione
    Exportar
    .
El proyecto se exporta a la ubicación indicada y se anexa con la extensión .optixz.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal