Editar una plantilla de proyecto

Para editar una plantilla de proyecto, abra la plantilla y modifique el contenido para que aparezca por defecto en los proyectos creados con la plantilla.
  1. ​​​​​En la barra de herramientas principal, seleccione
    Proyecto
    .
    Se abre la página Inicio.
  2. Para abrir la plantilla, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Plantilla reciente​​​​. Seleccione ​​​​​​
      Inicio
      ​​​​ o ​​​​​​
      Abrir
      ​​​​ y después seleccione ​​​​​​
      Reciente
      ​​​​ para seleccionar la plantilla que desee abrir.​​​​
    • ​​​​​​​​​​​Plantilla remota​​​​. Seleccione ​​​​​​
      Abrir
      ​​​​ y después seleccione ​​​​​​
      Remoto
      ​​​​ para seleccionar la plantilla que desee abrir, o introduzca una
      ​​​​​​URL remota
      ​​​​ y una ​​​​​​
      Ubicación
      ​​​​ para seleccionar una plantilla remota.​​​​
  3. Cambie el contenido de la plantilla de Optix.
  4. Guarde la plantilla de Optix con:
    • ​​​​​​​​​​​El mismo nombre. En la barra de herramientas, seleccione ​​​​​​​​​​ ​​​​​​
      Guardar
      ​​​​.​​​​​​​​
    • Un nombre diferente:
      1. Nombre
        . Introduzca el nombre de la plantilla de Optix.
      2. Guardar como tipo
        . Seleccione Plantilla de Optix (*.optixt).
      3. Ubicación
        . La ubicación de las plantillas es de solo lectura.
        OBSERVACIÓN: Las plantillas de Optix se almacenan en C:\Users\Username\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates. Los nombres de las plantillas de Optix van precedidos de FTOptix_template_.
      4. (Opcional)
        Usar control de versiones
        . Seleccione esta opción para realizar un seguimiento de los cambios realizados en la plantilla de Optix y guardar la plantilla en un repositorio Git.
      5. (opcional)
        Cifrar secretos
        . Seleccione esta opción para cifrar los datos confidenciales contenidos en la plantilla de Optix.
      6. Seleccione
        Aceptar
        .
    • El mismo nombre y confirmado en el repositorio. En la barra de herramientas, seleccione
      Guardar
      >
      Guardar y confirmar
      .
  5. Para cerrar la plantilla, desde la barra de herramientas principal, seleccione
    Proyecto
    , y después, en la página de inicio, seleccione
    Cerrar proyecto
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal