Crear un menú lateral

  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    MainWindow (type)
    y seleccione
    Nuevo
    Dibujos
    Rectángulo
    .
  2. (Opcional) Ajuste el tamaño del rectángulo según sea necesario.
  3. (Opcional) Cambie el nombre de la forma según corresponda.
  4. En
    Propiedades
    :
    1. Establezca un
      Color de relleno
      .
    2. Establezca el
      Margen izquierdo
      en
      -140
  5. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    MainWindow (type)
    y seleccione
    Nuevo
    Controles base
    Botón
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal