Animar el menú lateral

  1. Seleccione la forma del menú lateral y, en
    Propiedades
    , seleccione
    Add
    y
    Variable
    .
  2. Cambie el nombre de la nueva variable a
    SideMenuActive
  3. Cambie el tipo de datos de la variable a Booleano.
  4. Seleccione el botón y, en
    Eventos
    , junto a
    Evento MouseClick
    :
    1. Seleccione
      Add
      .
    2. Seleccione
      Comandos
      Comandos de variables
      Alternar
      .
    3. Elija
      Seleccionar
      .
  5. En
    Eventos
    , junto a
    VariableToModify
    , seleccione
    Agregar vínculo dinámico
    .
  6. Seleccione
    UI
    MainWindow (type)
    SideMenu
    SideMenuActive
    .
  7. Seleccione el menú lateral y, en
    Propiedades
    , junto a
    Margen izquierdo
    , seleccione
    Agregar vínculo dinámico
    .
  8. En la pestaña , junto a
    Margen izquierdo
    :
    1. Seleccione
      Add
      .
    2. Seleccione
      Convertidor condicional
      .
    3. Establezca
      Valor falso
      en
      -140
    4. Junto a
      Vínculo dinámico de condición
      , seleccione
      Agregar vínculo dinámico
      .
    5. Seleccione
      UI
      MainWindow (type)
      SideMenu
      SideMenuActive
      .
    6. Seleccione
      Aceptar
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal