- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Configurar el dispositivo en el que se está ejecutando la aplicación FactoryTalk Optix
Use el widget de configuración del dispositivo para configurar un dispositivo y ver la información de producto y la información de diagnóstico del dispositivo.
- En el dispositivo, abra la pantalla con el Widget de configuración del dispositivo.Si ha creado su proyecto mediante la plantillaOptixPanelen la página de inicio, seleccioneConfiguracióny, a continuación, seleccioneDispositivo.
- SeleccioneConfiguraciónpara especificar:
- Deshabilita las actualizaciones de aplicaciones y firmware. Active esta opción para deshabilitar las actualizaciones o desactívela para permitir actualizaciones en el dispositivo remoto. Debe seleccionarReiniciarpara reiniciar el dispositivo después de deshabilitar las actualizaciones de aplicación y firmware.
- Nombre del dispositivo. Cambie el nombre del dispositivo. Debe seleccionarReiniciarpara reiniciar el dispositivo después de cambiar el nombre del mismo.
- Nombre de la aplicación. Nombre delFactoryTalk Remote Accessimplementado en el dispositivo remoto. ElNombre de la aplicaciónes de solo lectura.
- SeleccioneInformación del productopara ver información de solo lectura del dispositivo:
- Nombre del producto. Nombre del dispositivo.
- Número de catálogo. Número de catálogo del dispositivo.
- Firmware de OptixPanel. Número de versión del firmware instalado en el dispositivo.
- SO. Número de versión del sistema operativo instalado.
- Administrador del sistema. Número de versión del Administrador del sistema instalado.
- FT Optix Studio. La versiónFactoryTalk Optix Studiousada para crear la aplicación que se ejecuta en el dispositivo.
- SeleccioneDiagnósticospara ver la información de solo lectura del dispositivo:
- Utilización de la CPU. Uso de la CPU del dispositivo.
- Temperatura de la CPU. Temperatura del dispositivo.
- Memoria utilizada. Cantidad de RAM que se utiliza.
- Memoria libre. Cantidad de RAM que está disponible.
- Último reinicio. Fecha y hora en la que se reinició por última vez el dispositivo.
- Almacenamiento utilizado. Cantidad de memoria de disco que se utiliza.
- Almacenamiento libre. Cantidad de memoria de disco que hay disponible.
- Ultima implementación. Fecha y hora en la que la aplicaciónFactoryTalk Remote Accessse implementó por última vez en el dispositivo.
- Si deshabilita las actualizaciones de la aplicación y el firmware o cambia el nombre del dispositivo, debe seleccionarReiniciarpara reiniciar el dispositivo y confirmar los cambios.
Entregue su opinión