Acercar y alejar un gráfico de tendencia
Amplíe los ejes X e Y de un gráfico de tendencias para centrarse en datos específicos. Acercar y alejar los ejes del gráfico de tendencia o por separado. La ampliación solo se aplica a los modos de tendencia de
Intervalo normal
y Rango de tiempo
.- Para aplicar zoom al gráfico de tendencia:
- Utilice el gesto de pellizcar para ampliar o reducir el tamaño.
- Coloque el puntero del ratón en el área de interés del gráfico de tendencias y desplácese hacia delante o hacia atrás.
- Seleccione el gráfico de tendencias y seleccione+o-.
- Para aplicar zoom solo en el eje X, coloque el puntero del ratón en cualquier lugar del gráfico de tendencias, mantenga pulsadoy después desplácese hacia arriba o hacia abajo.Ctrl
- Para aplicar zoom solo en el eje Y, coloque el puntero del ratón en cualquier lugar del gráfico de tendencias, mantenga pulsadoy después desplácese hacia arriba o hacia abajo.Alt
zoom
Entregue su opinión