Extraer cambios
Extraiga los cambios para ver actualizaciones y cualquier conflicto entre los repositorios remoto y local. Utilice la vista previa de extracción para aceptar actualizaciones y resolver conflictos.
CONSEJO:
Cuando se realizan cambios para extraer del repositorio remoto, el mensaje
indica que hay una confirmación lista para extraer.
Los cambios remotos están disponibles para la extracción
aparece en la barra de estado y el icono Extraer desde remoto
muestra un número azul con el número de confirmaciones que se van a extraer. Por ejemplo, Extraer desde remoto
Requisitos previos
- Configure sus identidades de usuario para los proveedores de control de versiones. Consulte Configurar control de versiones.
- Si se le solicita, confirme los cambios locales antes de extraer los cambios remotos.
- Para extraer cambios
- En el proyecto abierto, seleccione.Extraer desde remotoLos cambios y los conflictos entre el proyecto local y el proyecto en el repositorio remoto aparecen resaltados en laVista previa de extracción. Para obtener más información, consulte Vista previa de extracción.CONSEJO: Puede producirse un conflicto si cambia el valor de una propiedad tanto del proyecto remoto como del proyecto local. También se podría producir un conflicto si se quita un objeto en una versión del proyecto y se modifica el mismo objeto en el repositorio remoto. Los conflictos resaltados muestran valores modificados y objetos quitados que están tachados. El número de conflictos aparece en la barra de estado.
- (Opcional) En la parte superior de laVista previa de extracción, seleccione el contenido que se va a ver:
- Todo. Todo el contenido del proyecto tanto en los proyectos locales como en los remotos.
- Actualizaciones. Solo los cambios realizados en los proyectos locales y remotos.
- Conflictos. Solo conflictos entre los proyectos locales y remotos.
- Expanda un conflicto resaltado para mostrar los valores en conflicto.
- (Opcional) En la parte superior de la vista previa, seleccionepara desplazarse y expandir el siguiente conflicto opara ir al conflicto anterior.CONSEJO: Un icono en una fila enVista previa de extracciónindica que:
- Existe un conflicto entre el repositorio local y remoto.
- Se ha resuelto un conflicto al seleccionar el cambio local o remoto en la fila.
- Existe un cambio en el repositorio local o remoto.
- Se ha agregado un objeto.
- Se ha quitado un objeto.
- En cada fila resaltada, seleccione la versión de contenido que desee conservar:
- Cambio local individual. En una fila resaltada, seleccione el cambio locala la izquierda.Historial local
- Cambio remoto individual. En una fila resaltada, seleccione el cambio remotoa la derecha.Historial remoto
- Todos los cambios locales. En la parte superior de la vista previa, seleccioneIncorporar todos los cambios locales.
- Todos los cambios remotos. En la parte superior de la vista previa, seleccioneIncorporar todos los cambios remotos.
- SeleccioneAceptarpara aceptar los cambios seleccionados o seleccioneCancelarpara rechazar todos los conflictos del proyecto remoto y conservar los valores del proyecto local.
El proyecto se abre y aparece el mensaje
El proyecto está sincronizado
en la barra de estado.update
pull
Entregue su opinión