Vista previa de extracción

Extraiga los cambios del repositorio remoto para ver conflictos entre el proyecto local y el proyecto remoto.
Interfaz de la vista previa de extracción
Elementos de la vista previa de extracción
Elemento
Descripción
1
Filas de conflictos o cambios resaltados.
2
Seleccione
Incorporar todos los cambios locales
para aceptar todos los cambios locales. Seleccione
Incorporar todos los cambios remotos
para aceptar todos los cambios en el repositorio remoto.
3
Para filtrar los cambios en la vista previa, muestre
Todo
el contenido del proyecto, solo
Actualizaciones
del proyecto o solo
Conflictos
del proyecto.
4
Seleccione
Sort descending
para desplazarse al siguiente conflicto o seleccione
Sort ascending
para ir al conflicto anterior.
5
Seleccione un conflicto situado a la izquierda de una fila para aceptar el cambio local.
Historial local
indica contenido local. Se indican los cambios en los valores y se quitan los objetos que se han tachado.
6
Seleccione un conflicto situado a la derecha de una fila para aceptar el cambio remoto.
Historial remoto
indica contenido remoto. Se indican los cambios en los valores y se quitan los objetos que se han tachado.
7
Un icono de una fila indica:
  • Preview conflicts
    Existe un conflicto entre el repositorio local y remoto.
  • Preview resolved
    Se ha resuelto un conflicto al seleccionar el cambio local o remoto en la fila.
  • Preview changes
    Existe un cambio en el repositorio local o remoto.
  • Preview additions
    Se ha agregado un objeto.
  • Preview deletions
    Se ha quitado un objeto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal