Projekt für erste Schritte

FactoryTalk Design Workbench
entspricht den IEC-61131-Normen zur Programmierung.
Wenn Sie bisher noch keine Erfahrungen mit Konzepten und der Programmierung im IEC-Stil haben, sollten Sie die Aufgaben ausführen, um das Projekt „Ampel“ und das Controller-Programm zu erstellen. In diesen Themen werden Sie durch den Prozess zum Erstellen einer einfachen Beispielanwendung geleitet, um Sie mit der IEC-Programmierung in der
FactoryTalk Design Workbench
-Umgebung vertraut zu machen.
Das Projekt „Ampel“ beinhaltet ein Steuerungsprogramm für eine vierarmige Kreuzung, das den Verkehrsfluss mit Fahrzeugsensoren überwacht. Das Steuerungsprogramm verwendet sechs Eingaben und vier Ausgaben, die auf Fahrzeugsensoren basieren, die sich an jedem der vier Arme einer Kreuzung befinden. Während der Hauptverkehrszeiten schaltet die Ampel zwischen Grün, Gelb und Rot in Nord-Süd- und in Ost-West-Richtung um. Außerhalb der Hauptverkehrszeiten blinken die Ampeln gelb in Nord-Süd-Richtung und rot in Ost-West-Richtung.
Projekt „Ampel“
Abbildung zeigt die Kreuzung des Projekts „Ampel“
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal