Sicherung des Controllers durch ein Kennwort
Erstellen Sie ein Kennwort für den
Micro800
-Controller, um nicht autorisierten Zugriff auf die Konfiguration und Programmierung im Controller zu verhindern.Wenn der Controller mit einem Kennwort konfiguriert ist, müssen Benutzer für folgende Aufgaben das Kennwort eingeben:
- Stellen Sie eine Verbindung zum Controller her.
- Ändern des Controller-Kennworts.
- Löschen des Controller-Kennworts.
WICHTIG:
Wenn das bestehende Kennwort vergessen wurde oder verloren gegangen ist, gibt es keine Möglichkeit, das Controller-Kennwort wiederherzustellen, zu ändern oder zu löschen.
- Wenn während der Konfiguration eines Kennwortschutzes ein Controller-Fehler auftritt, starten Sie denMicro800-Controller neu. Wiederholen Sie anschließend die Schritte, um sicherzustellen, dass die Änderung der Konfiguration erfolgreich abgeschlossen wird.
- Bei Controller-Firmware-Version 10.0 und höher wird das Löschen von Kennwörtern nicht unterstützt.
Voraussetzungen
- Stellen Sie eine Verbindung zumMicro800-Controller her, der sich im ModusProgrammbefindet.
So sichern Sie den Controller durch ein Kennwort
- Öffnen SieKennwort ändern für <controller-name>, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
- Wählen Sie unterVerbindungdie OptionSichernund klicken Sie aufKennwort einrichten.
- Klicken Sie imProjekt-Organizermit der rechten Maustaste auf den Controller und wählen Sie anschließend aus.
- Wählen Sie imProjekt-Organizerden Controller aus und wählen Sie dann in der Menüleiste aus.
- Geben Sie unterKennwort ändern für <project-name>ein Kennwort ein. Kennwörter müssen zwischen 8 und 64 Zeichen lang sein und können Buchstaben, Zahlen, Leerzeichen und beliebige Tastatursymbole enthalten.
- Geben Sie unterBestätigungdas genaue Kennwort erneut ein.
- (Optional) Um das Kennwort anzuzeigen, wählen Sie
aus. - Wählen SieOKaus.
Rückmeldung geben