Eine Zeitverzögerung und zwei Spulen zum ersten Strompfad hinzufügen
Verwenden Sie die Schritte, um eine Zeitverzögerung von 5 Sekunden und zwei Spulenelemente hinzuzufügen, um die grüne Ampel Ost-West auszuschalten und die gelbe Ampel Ost-West einzuschalten.
Voraussetzungen
So fügen Sie eine Zeitverzögerung und zwei Spulen zum ersten Strompfad hinzu
- Suchen Sie inToolboxTONund ziehen Sie es auf die rechte Seite der XICsN_CAR_SENSORundS_CAR_SENSOR.
- Geben Sie im Feld nebenPTT#5sals Zeitkonstante von 5 Sekunden ein, und drücken Sie dann dieEingabetaste.
- Überprüfen Sie sich im BereichEigenschaften, ob der UmschalterEN/ENOfür TON deaktiviert ist.Der Strompfad ähnelt der folgenden Abbildung:

- Erstellen Sie einen OTU und OTL parallel, um die grüne Ampel Ost-West auszuschalten und die gelbe Ampel Ost-West einzuschalten.
- Ziehen Sie aus derToolboxdas ElementOTUauf die rechte Seite des TON, und weisen Sie dann dem OTU die VariableEW_GREEN_LIGHTSzu.
- Ziehen Sie aus derToolboxdie Schaltfläche
auf die linke Seite des OTU, um eine Verzweigung hinzuzufügen. - Ziehen Sie die rechte Schiene der Verzweigung auf die rechte Seite des OTU, um sie in die Verzweigung einzubeziehen.

- Ziehen Sie in derToolboxOTL zur unteren Verzweigung und weisen Sie dem OTL die VariableEW_YELLOW_LIGHTSzu.
Der Strompfad ähnelt der folgenden Abbildung:

Rückmeldung geben