Variablenauswahl über den Sprach-Editor öffnen

Öffnen Sie die Variablenauswahl, um zwischen Variablen unterschiedlicher Gültigkeitsbereiche zu navigieren und Elementen der Programmorganisationseinheit (POE) Variablen zuzuweisen.
Standardmäßig:
  • Beim Öffnen der Variablenauswahl im Sprach-Editor eines Programms werden die lokalen Variablen des aktuellen Programms angezeigt.
  • Beim Öffnen der Variablenauswahl im Sprach-Editor einer benutzerdefinierten Funktion oder eines benutzerdefinierten Funktionsblocks werden die globalen Variablen im Projekt angezeigt.
Voraussetzungen
So öffnen Sie die Variablenauswahl über den Sprach-Editor
  1. Suchen Sie im
    Projekt-Organizer
    den POU und doppelklicken Sie dann darauf.
  2. Führen Sie im Sprach-Editor einen der folgenden Schritte aus:
    • Doppelklicken Sie auf die Variable und wählen Sie dann Dropdown-Menü „Variablenauswahl“ aus.
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Variable, und wählen Sie dann
      Variable auswählen
      aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal