Hinzufügen eines Programms zu einem Projekt

Im
Projekt-Organizer
können Sie Strukturierter Text (ST)-, Kontaktplan (KOP)- oder Funktionsblockdiagramm (FBD)-Programme zu einem Controllerprojekt hinzufügen.
Voraussetzungen
  • Der Controller ist offline.
So fügen Sie ein Programm zu einem Projekt hinzu
  1. Klicken Sie im
    Projekt-Organizer
    mit der rechten Maustaste auf
    Programme
    und wählen Sie dann
    Neues Programm
    aus.
  2. Geben Sie im Feld
    Neues Programm
    den Programmnamen ein, wählen Sie den Programmtyp aus und geben Sie bei Bedarf die Beschreibung ein.
    TIPP: Der Programmname muss 1 bis 128 Zeichen lang sein, mit einem Buchstaben oder Unterstrich beginnen und mit Buchstaben, Zahlen oder Unterstrichen weitergehen. Der Programmname darf keine aufeinanderfolgenden Unterstriche enthalten.
  3. Wählen Sie
    Erstellen
    aus.
    TIPP:
    Wenn Sie ein Programm umbenennen möchten, wählen Sie im
    Projekt-Organizer
    das Programm aus, und geben Sie dann im Bereich
    Eigenschaften
    im Feld
    Name
    den neuen Namen ein. Standardmäßig werden beim Umbenennen eines Benutzerprogramms automatisch alle Verweise auf das Programm aktualisiert.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal