Variablenauswahl

Verwenden Sie die Variablenauswahl zum Verwalten von Projekt- oder Programmvariablen.
Standardmäßig:
  • Beim Öffnen der Variablenauswahl im Sprach-Editor eines Programms werden die lokalen Variablen des aktuellen Programms angezeigt.
  • Beim Öffnen der Variablenauswahl im Sprach-Editor einer benutzerdefinierten Funktion oder eines benutzerdefinierten Funktionsblocks werden die globalen Variablen im Projekt angezeigt.
  • Beim Öffnen der Variablenauswahl über die Konfigurationsseite eines
    Micro800
    -Controllers werden die globalen Variablen im Projekt angezeigt.
In der Variablenauswahl:
  • Verwenden Sie die Brotkrümelnavigation, um durch die Variablenbereiche zu navigieren.
  • Doppelklicken Sie auf der Seite
    <controller-name>
    auf einen Link, um Variablen für diesen Bereich anzuzeigen.
    Variablenauswahl -
  • Wählen Sie neben dem Controller-Namen aus, um einen Bereich auszuwählen und Variablen für diesen Bereich anzuzeigen.
    Variablenauswahl – Liste "Bereich"
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal