Variablen zuweisen
Verwenden Sie die Variablenauswahl, um eine vorhandene Variable einem Element der Programmorganisationseinheit (POE) eines Kontaktplans (KOP) oder Funktionsblockdiagramms (FBD) zuzuweisen.
Voraussetzungen
- Die POE ist nicht leer.
So weisen Sie Variablen zu
- Suchen Sie imProjekt-Organizerden POU und doppelklicken Sie dann darauf.
- Öffnen Sie die Variablenauswahl, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
- Doppelklicken Sie auf die Variable und wählen Sie dann
aus. - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Variable, und wählen Sie dannVariable auswählenaus.
- Wählen Sie eine zuzuweisende Variable aus, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
- Wählen Sie die Variable aus und klicken Sie dann aufAuswählen.
- Doppelklicken Sie auf die Variable.
Rückmeldung geben