Eine aktuell zugewiesenen Variable ersetzen
Verwenden Sie die Variablenauswahl, um die einem Element der Programmorganisationseinheit (POE) aktuell zugewiesene Variable durch eine andere Variable zu ersetzen.
Voraussetzungen
So ersetzen Sie eine aktuell zugewiesene Variable
- Klicken Sie im Sprach-Editor mit der rechten Maustaste auf die Variable und wählen Sie dannVariable auswählenaus.
- Führen Sie in der Variablenauswahl einen der folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie eine andere Variable aus, und klicken Sie dann aufAuswählen.
- Doppelklicken Sie auf eine andere Variable.
Rückmeldung geben