Zuweisen neu erstellter Variablen

Verwenden Sie
Neue Variable
, um eine Variable zu erstellen und sie einem Element der Programmorganisationseinheit (POE) eines Kontaktplans (KOP) eines Funktionsblockdiagramms (FBD) oder Strukturiertem Text (ST) zuzuweisen.
Voraussetzungen
So weisen Sie neu erstellte Variablen zu
  1. Suchen Sie im
    Projekt-Organizer
    den POU und doppelklicken Sie dann darauf.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Position, der Sie eine Variable zuweisen möchten, und wählen Sie dann
    Neue Variable
    aus.
  3. Geben Sie auf der Seite
    Allgemein
    unter
    Neue Variable
    den Namen ein und wählen Sie den Datentyp für die Variable aus.
    TIPP: Wenn in einem FBD-Programm die Eingangsreferenz, Ausgangsreferenz oder Variable nicht durch eine Zeile mit der Anweisung verbunden ist, wird der Datentyp der Variable standardmäßig auf BOOL festgelegt. Wenn die Eingangsreferenz, die Ausgangsreferenz oder die Variable mit der Anweisung durch eine Linie verbunden ist, wird als Datentyp der Variable standardmäßig der erwartete Datentyp verwendet.
  4. (Optional) Geben Sie bei Bedarf weitere Variablenparameter ein.
  5. Wählen Sie
    Erstellen
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal