Variablenparameter
Die im Variablenraster angezeigten Variablenparameter variieren in Abhängigkeit von:
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Name | Variablenname Es gelten folgende Namenskonventionen für Variablen:
Die Namenskonventionen beruhen auf den IEC-61131-Regeln für IDs. |
Alias | Ein in grafischen Sprach-Editoren verwendeter Kurzname. Ein Aliasname enthält nicht mehr als 128 ASCII-Zeichen. |
Data Type | Typ der Variable Unterstützte Typen sind:
Informationen zu Datentypen finden Sie unter Datentypen – Übersicht. |
Dimension | Größe oder die Anzahl der Elemente eines Arrays Beispiel, [1..3,1..10] steht für ein zweidimensionales Array, das insgesamt 30 Elemente enthält. Die empfohlene maximale Größe für ein mehrdimensionales Array beträgt [1..400,1..40]. |
Value | Wenn der Controller offline ist, zeigt er den letzten bekannten Wert der Variablen im Speicher an. Wenn der Controller offline ist, zeigt er den Live-Wert der Variablen im Speicher an. Werte sind bei Micro810 LC10 Controllern nicht verfügbar.Sie verwendet die entsprechende Syntax für den Datentyp . |
Initial Value | Der Wert einer Variablen, wenn der Controller erstmals die Ausführung beginnt. Beispielsweise nach dem Herunterladen eines Programms. Wenn der Wert nicht beibehalten wird, ist der Anfangswert der Wert einer Variablen nach einem Einschaltzyklus des Controllers. Als Anfangswert kann der Standardwert oder der vom Benutzer beim Erstellen der Variablen definierte Wert verwendet werden. Sie verwendet die entsprechende Syntax für den Datentyp . |
Comment | Benutzerdefinierter Text Ein Kommentar darf nicht mehr als 250 ASCII-Zeichen enthalten. |
String Size | Länge einer Zeichenfolgenvariable Der Parameter ist für den Datentyp „String“ verfügbar. Der Wertebereich reicht von 1 bis 252. |
External Access | Legt fest, ob der Datenaustausch für die Variable zwischen dem Controller und FactoryTalk Design Workbench zulässig ist.Es gibt folgende Optionen:
Standardmäßig kann auf die meisten globalen Variablen mit der symbolischen Adressierung über ein CIP-Netzwerk (z. B. HMI mit EtherNet/IP) zugegriffen werden, es sei denn, die Zugriffsrechte wurden im Variablenraster definiert. |
Direction | Die Rolle einer Variable als Eingabe-, Ausgangs- oder interne Variable Es gibt folgende Optionen:
|
Attribute | Die Eigenschaft einer Variable zur Angabe ihrer Lese- und Schreibzugriffsrechte Es gibt folgende Optionen:
|
Retained | Sie ist verfügbar für benutzerdefinierte Variablen. Legt den Wert fest, mit dem die Variable nach einem Einschaltzyklus wiederhergestellt wird.
Der Parameter ist für Micro810 LC10-, Micro820 L20E- und Micro870 L70E-Controller verfügbar. Die Variablenwerte für andere Micro800 -Controller werden nach einem Einschaltzyklus beibehalten.Beim Erstellen einer Variablen gilt standardmäßig Folgendes:
|
Rückmeldung geben