Variablenname und Aliasname
Der Aliasname ist ein optionaler Parameter, der einen alternativen Namen für eine globale oder lokale Variable definiert. Im Sprach-Editor können Sie mit dem Variablennamen oder dem Aliasnamen auf eine vorhandene Variable verweisen.
Wenn einer Variablen ein Aliasname zugewiesen ist, werden sowohl der Variablenname als auch der Aliasname im Variablenraster und in der Variablenauswahl angezeigt.
Im folgenden Beispiel:
- Der Variable_IO_EM_DO_00wird ein AliasnameAlias_test00zugewiesen.
- Der Variable_IO_EM_DO_01wird ein AliasnameAlias_test01zugewiesen.
Beispiel für einen Aliasnamen

Rückmeldung geben