Variablenauswahl über Controller-Konfigurationsseiten öffnen

Öffnen Sie die Variablenauswahl, um zwischen Variablen unterschiedlicher Gültigkeitsbereiche zu navigieren und Variablen für die folgenden
Micro800
-Konfigurationen hinzuzufügen.
  • Modbus-Zuweisung
  • MicroLogix-Mapping
  • DNP3-Mapping
  • Datenprotokoll
  • Rezept
Standardmäßig werden beim Öffnen der Variablenauswahl von einer
Micro800
-Controller-Konfigurationsseite aus die globalen Variablen im Projekt angezeigt.
So öffnen Sie die Variablenauswahl über die Controller-Konfigurationsseiten
  1. Doppelklicken Sie im
    Projekt-Organizer
    den Controller-Knoten.
  2. Wählen Sie über die Controller-Struktur eine der folgenden Optionen aus:
    • Modbus-Mapping
    • MicroLogix-Mapping
    • DNP3-Mapping
    • Datenprotokoll
    • Rezept
  3. (Optional) Wenn Sie in Schritt 2
    Datenprotokoll
    oder
    Rezept
    ausgewählt haben, fügen Sie einen oder mehrere Datensätze oder Rezepte hinzu.
  4. Führen Sie auf der Konfigurationsseite eine der folgenden Aktionen aus:
    • Doppelklicken Sie in der leeren Zeile auf
      Variable auswählen
      .
    • Wählen Sie in der leeren Zeile Schaltfläche "Durchsuchen" aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal