Hinzufügen von Datensätzen

Datensätze sind Bestandteile eines Datenprotokolls. Ein Datenprotokoll zeichnet die Datenwert eines definierten Variablensatzes in einem Controller-Projekt auf.
Voraussetzungen
  • Das Projekt ist offline.
So wird ein Datensatz hinzugefügt
  1. Doppelklicken Sie im
    Projekt-Organizer
    auf den Controller, um den Anwendungs-Arbeitsbereich des Controllers zu öffnen.
  2. Wählen Sie in der
    Controller
    -Baumstruktur die Option
    Datenprotokoll
    aus.
  3. Aktivieren Sie auf der Konfigurationsseite
    Datenprotokoll
    das Kontrollkästchen neben dem Datensatz aus, den Sie hinzufügen möchten.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal