Übersicht zu Datenprotokollen
Ein Datenprotokoll zeichnet die Datenwerte eines definierten Variablensatzes in einem Controller-Projekt auf. Variablenwerte können je nach Programmkonfiguration zur Laufzeit auf der Speicherkarte protokolliert werden.
Pro Tag können bis zu 50 Gruppenordner in das Datenprotokoll geschrieben werden. Jeder Gruppenordner kann bis zu 50 Dateien mit einer Dateigröße von 4 Kilobyte bis 8 Kilobyte enthalten.
Wenn Sie neue Projekte mit demselben Controller-Namen, aber einem anderen Datensatz bzw. anderen Datensatzvariablen erstellen, kann es passieren, dass durch das Hochladen der Protokolldatein in das neue Projekt alte und neue Protokolldateien vermischt werden. Um dies zu vermeiden, ziehen Sie die Ausführung folgender Aktionen in Betracht:
- Bevor Sie das Projekt erstellen, rufen Sie die Protokolldateien ab.
- Löschen Sie im neuen Projekt die alten Protokolldateien, laden Sie den neuen Datensatz und die Variablen herunter und rufen Sie dann die Protokolldateien ab.
- Erstellen Sie imProjekt-Organizereinen eindeutigen Namen für den Controller, da der Controller-Name den Zielordner auf der SD-Speicherkarte bestimmt.
Weitere Informationen zur Datenprotokollierung finden Sie im Benutzerhandbuch für den programmierbaren Controller Micro820 (Veröffentlichung 2080-UM005).
Rückmeldung geben