Hinzufügen von Variablen zu einem Datensatz
Datenprotokolle enthalten Datensätze und zeichnen die Datenwerte für einen definierten Satz von Variablen auf, die Sie zum Controller-Projekt hinzugefügt haben. Verwenden Sie die Konfigurationsseite
Datenprotokoll
, um Variablen zu einem Datensatz hinzuzufügen.Voraussetzungen
- Der Controller ist offline.
So werden Variablen zu einem Datensatz hinzugefügt
- Doppelklicken Sie imProjekt-Organizerauf den Controller, um den Anwendungs-Arbeitsbereich des Controllers zu öffnen.
- Wählen Sie in derController-Baumstruktur die OptionDatenprotokollaus.
- Wählen Sie auf der KonfigurationsseiteDatenprotokolleinen hinzugefügten Datensatz aus, dem Sie die Variablen hinzufügen möchten.
- Doppelklicken Sie aufVariable auswählenoder wählen Sie
aus, um die Variablenauswahl zu öffnen. - Wählen Sie in der Variablenauswahl die Variable und anschließendAuswählenaus.TIPP: Um die Reihenfolge der Datensatzvariablen zu ändern, ziehen Sie die Zeilenüberschriften der Variablen an die gewünschte Stelle.
Rückmeldung geben