Datenprotokoll exportieren

Beim Exportieren eines Datenprotokolls werden alle Datensätze, die im Datenprotokoll enthalten sind, standardmäßig in den Ordner „Downloads“ unter dem Dateinamen
<project-name>_<controller-name>_data_log.m8a
exportiert. Wenn eine Datei mit demselben Namen vorhanden ist, wird eine Nummer an die exportierte Datei angehängt.
Voraussetzungen
  • Das Datenprotokoll enthält einen oder mehrere Datensätze.
So exportieren Sie ein Datenprotokoll
  1. Doppelklicken Sie im
    Projekt-Organizer
    auf den Controller, um den Controller-Arbeitsbereich zu öffnen.
  2. Wählen Sie in der
    Controller
    -Baumstruktur die Option
    Datenprotokoll
    aus.
  3. Wählen Sie auf der Konfigurationsseite
    Datenprotokoll
    die Option
    Exportieren
    .
  4. (Optional) Wählen Sie unter
    Datenprotokollkonfigurationen exportieren
    den Exportpfad aus und geben Sie den Dateinamen nach Bedarf ein.
  5. Wählen Sie
    Speichern
    .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal