Datensatzdetails hinzufügen

Datensatzdetails sind optionale Konfigurationen für einen Datensatz. Verwenden Sie das Dialogfeld
Datensatzdetails
für folgende Aktionen:
  • Ändern des Trennzeichens für Zellen in einer Datensatzdatei Das Standardtrennzeichen ist ein Komma.
  • Hinzufügen von Beschreibungen zu einem Datensatz. Diese Beschreibung kann bis zu 100 Zeichen lang sein.
Voraussetzungen
So fügen Sie Datensatzdetails hinzu
  1. Doppelklicken Sie im
    Projekt-Organizer
    auf den Controller, um den Anwendungs-Arbeitsbereich des Controllers zu öffnen.
  2. Wählen Sie in der
    Controller
    -Baumstruktur die Option
    Datenprotokoll
    aus.
  3. Wählen Sie auf der Konfigurationsseite
    Datenprotokoll
    aus der Liste
    Datenprotokoll
    das Symbol Symbol „Einstellungen“ neben dem Datensatz.
  4. Wählen Sie unter
    Datensatzdetails
    das Trennzeichen aus und geben Sie die Datensatzbeschreibung ein.
  5. Wählen Sie
    OK
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal