Datensatz löschen

Datensätze sind Bestandteile eines Datenprotokolls. Ein Datenprotokoll zeichnet die Datenwert eines definierten Variablensatzes in einem Controller-Projekt auf.
Voraussetzungen
  • Das Projekt ist offline.
So wird ein Datensatz gelöscht
  1. Wählen Sie in der
    Controller
    -Baumstruktur die Option
    Datenprotokoll
    aus.
  2. Deaktivieren Sie auf der Konfigurationsseite
    Datenprotokoll
    in der Datenprotokollliste das Kontrollkästchen
    DSET<x>
    .
  3. Wählen Sie unter
    Variablen löschen
    die Option
    Löschen
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal